主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1、 DS90UB954-Q1、 ALP、 DS90UB948-Q1、 DS90UB935-Q1、 DS90UB933-Q1、 DS90UB913A-Q1
尊敬的所有人:
最近、我将测试 DS90UB954-Q1 EVM 和 DS90UB953-Q1 EVM。 当我的 PC 连接到 DS90UB953-Q1时、我可以通过远程寄存器读取和写入 UB9531寄存器。
但是、当我将 PC 连接到 UB954时、我只读写 UB953的寄存器、但无法再读写 UB953的寄存器。 但从 ALP 的信息中、我仍然可以看到 UB9553的 ID、但无法在远程寄存器上读取。


否则、我有一个 UB953-DC1、但我没有其用户指南、您能提供一些相关信息吗?
谢谢、致以最诚挚的问候!
Chris