This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:为什么无法从 UB954读取 UB953#39;s 寄存器?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1, DS90UB954-Q1, ALP, DS90UB948-Q1, DS90UB935-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030773/ds90ub954-q1evm-why-cannot-read-ub953-s-register-from-ub954

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1DS90UB954-Q1ALPDS90UB948-Q1DS90UB935-Q1DS90UB933-Q1DS90UB913A-Q1

尊敬的所有人:

最近、我将测试 DS90UB954-Q1 EVM 和 DS90UB953-Q1 EVM。 当我的 PC 连接到 DS90UB953-Q1时、我可以通过远程寄存器读取和写入 UB9531寄存器。

但是、当我将 PC 连接到 UB954时、我只读写 UB953的寄存器、但无法再读写 UB953的寄存器。 但从 ALP 的信息中、我仍然可以看到 UB9553的 ID、但无法在远程寄存器上读取。

否则、我有一个 UB953-DC1、但我没有其用户指南、您能提供一些相关信息吗?  

谢谢、致以最诚挚的问候!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您提供详细信息和屏幕截图、说明您遇到的问题。

    您是否可以尝试在上述帖子中显示的 ALP GUI"远程寄存器"选项卡中选择 RX 端口? 954解串器上的 RX 端口是连接953串行器的端口。  

    请告诉我这是否有助于解决该问题。  

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    否则、您能给我一些关于 DS90UB953子卡的建议吗? 我没有任何参考信息。

    此致!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否解释一下您在寻找  DS90UB953子卡的支持或建议。  您遇到了哪些问题?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    DS90UB953-DC (DC 表示子卡)是一款与 DS90UB953-EVM 连接的传感器。 我正在通过初始化传感器来测试串行器件和传感器之间的链路、但我不知道如何通过 DS90UB953-Q1对其进行初始化、或者我可以测试哪个引脚来验证它们是否连接良好?

    另一方面 、我了解到在 PatGen 模式下工作时、DS90UB948-Q1根据时钟和时序提供4种配置选项。 但 DS90UB954-Q1似乎没有内部时序、正如应用手册"SNLA132G"所述。 您能帮我确认一下吗? 或者、我是否可以通过其他方法来实现内部时序?

    谢谢、致以最诚挚的问候!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您是否尝试验证您是否可以通过 FPD-Link 传输视频数据? 如果是、您不需要子卡来执行该操作。 您可以使用 ALP 中的图形发生器表打开 ALP * https://www.ti.com/lit/an/snla132g/snla132g.pdf?ts=1630366440372&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F *中的图形发生器、并且可以通过读取寄存器0x4D 来验证锁定。

    "当初始化 DS90UB954-Q1解串器集线器和 DS90UB935-Q1之间的通信链路时
    或 DS90UB953-Q1串行器时、系统时序将取决于生成串行器所选的模式
    参考时钟。 选择同步时钟模式后、串行器将重新锁定到提取的上
    通道参考时钟一旦可用、就无需在传感器模块上使用本地晶体振荡器
    (954数据表中的图57)。 当 DS90UB935-Q1或 DS90UB953-Q1以非同步模式运行时、或者连接到 DS90UB933-Q1或 DS90UB913A-Q1串行器时、传感器模块需要本地参考时钟。'

    但愿这对您有所帮助。  

    此致、

    Shruti