请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 大家好、
您能告诉我 SDA 和 SCL 的 TF 和 tr 的定义吗?
TF 和 tr 是否表示 VIH (min)和 VIL (max)之间的转换时间?
(例如)当 VDDIO = 3.0V 至3.6V 时、VIH (max)=2V、VIL (max)=0.9V。
根据 I2C 规范(UM10204)、tr 和 tf 指定为0.3VDD 和0.7VDD 之间的转换时间。
因此、我想确保该器件的定义是正确的。

此致、
Saito