This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:SDA/SCL 的上升/下降时间定义

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030921/ds90ub948-q1-rise-fall-time-difinition-for-sda-scl

器件型号:DS90UB948-Q1

大家好、

您能告诉我 SDA 和 SCL 的 TF 和 tr 的定义吗?

TF 和 tr 是否表示 VIH (min)和 VIL (max)之间的转换时间?

(例如)当 VDDIO = 3.0V 至3.6V 时、VIH (max)=2V、VIL (max)=0.9V。

根据 I2C 规范(UM10204)、tr 和 tf 指定为0.3VDD 和0.7VDD 之间的转换时间。

因此、我想确保该器件的定义是正确的。

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、  

    请给我几天时间进行内部检查、以了解此规范的特征。  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、  

    它基于30%/70%、您可以在以下位置找到有关上升/下降时间和升压选择的更多信息: https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf

    洛根