您好!
我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
*1.
根据数据表 P.1上的下图.2、DCLK_OUT 信号在5V 时上拉。 此外、在灌电流侧、DCLK_OUT 上需要47k Ω 上拉电阻。
在拉电流侧(TPD12S521)断电且灌电流侧(HDMI 连接器外部)通电的情况下、 是否可能发生从外部设备(47k Ω 上拉)到 TPD12S521设备的泄漏电流?
*2.
如果是、您能否建议如何保护此泄漏电流?
*3.
根据数据表 P.5上的 IBACK 驱动参数、最大电流为5uA。 是否包含 CEC 引脚? 根据 HDMI 规范、当电源关闭时、CEC 泄漏电流小于1.8uA。 TPD12S521能否满足此规格? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori