This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:拉电流侧断开、灌电流侧(外部设备)接通时泄漏电流。

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030966/tpd12s521-leak-current-when-source-side-is-off-and-sink-side-external-equipment-is-on

器件型号:TPD12S521

您好!
我的客户有以下问题。  请回答这些问题吗?

*1.
根据数据表 P.1上的下图.2、DCLK_OUT 信号在5V 时上拉。  此外、在灌电流侧、DCLK_OUT 上需要47k Ω 上拉电阻。

在拉电流侧(TPD12S521)断电且灌电流侧(HDMI 连接器外部)通电的情况下、 是否可能发生从外部设备(47k Ω 上拉)到 TPD12S521设备的泄漏电流?

*2.
如果是、您能否建议如何保护此泄漏电流?

*3.
根据数据表 P.5上的 IBACK 驱动参数、最大电流为5uA。  是否包含 CEC 引脚?   根据 HDMI 规范、当电源关闭时、CEC 泄漏电流小于1.8uA。  TPD12S521能否满足此规格?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  M.Hattori:

    请参阅以下评论:

    1/2。 我认为可能 是由于内部与体二极管的 MOS (从 IN 到 OUT)互级。 但它由 HDMI 控制器的 DCLK 引脚决定。

    3.是,如表所示。

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ansel-San、

    我想确认它。

    >> 3. 是的、如表所示。

    您的答案是"IBACLK 驱动参数小于1.8uA。"  正确吗?

    此外、  

    >>根据 HDMI 规范,当源关闭时,CEC 泄漏电流小于1.8uA。  TPD12S521能否满足此规格?

    请告诉我们您的意见。

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、M.Hattori-San、

    >> 3. 是的、如表所示。

    您的答案是"IBACLK 驱动参数小于1.8uA。"  正确吗?

    [as]:不、我的意思是最大值为5uA。

    此外、  

    >>根据 HDMI 规范,当源关闭时,CEC 泄漏电流小于1.8uA。  TPD12S521能否满足此规格?

    [As (As)]:实际上、没有任何规格。 对于 TPD12S521、我认为这是由  HDMI 控制器的 DCLK 引脚决定的。  

    此致、

    Ansel