主题中讨论的其他器件:TCAN1042-Q1、 TCAN1051、 TCAN1043
大家好、团队、
对于2个以下器件、GND 漂移有多大问题? 具体而言、+/- 2V 会导致问题吗?
TCAN1044 (A)-Q1系列
TCAN1042-Q1系列
谢谢你。
此致、
平田
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
对于2个以下器件、GND 漂移有多大问题? 具体而言、+/- 2V 会导致问题吗?
TCAN1044 (A)-Q1系列
TCAN1042-Q1系列
谢谢你。
此致、
平田
Hirata-San、
+/- 2V 的 GND 漂移不会导致问题、这两个器件的额定共模范围至少为+/- 12V、这意味着 CAN 帧可以处于该范围内、但仍能正常工作。 +/- 2V GND 漂移不会导致 CAN 帧超出此范围。
唯一可能导致接地漂移的问题是、如果接地漂移导致 VCC 电压漂移、使其不再超过欠压阈值。 在这种情况下、器件不会通电。
此致、
Eric Hackett
您好、Eric - San、
感谢您的回答。
您能否告诉我为什么 IC 能够支持 GND 漂移?
随附的假设是 GND 移位。 这正是 CAN IC 能够在没有故障的情况下检测 CAN 总线电压的原因、即使 CAN 总线电压在 GND 移位期间变为负值也是如此。
如果假设本身错误、请告诉我。 如果假设正确、并且 CAN IC 内部有一些机制来正确检测差分电压、请也教我。
谢谢你。
e2e.ti.com/.../CAN-GND-Shift.pdf
此致、
平田
您好、Hirata-San、
这些器件中的 CAN 接收器是差分接收器。 它会查看生成的 CANH - CANL Vdiff。 这种比较与 CAN 线路上相对于 GND 的电压无关、仅关系两个差分信号之间的关系很重要。 例如、即使在-10V 的接地漂移会导致 CANH =-7.25V 且 CANL =-8.75V 的情况下、Vdiff 仍然是1.5V 的有效显性电压。
由于收发器仍由以接地为基准的 Vcc 供电、因此可以承受接地漂移的限制。 这是±12V 限制的共模范围的来源。 直到这一点、只要差分信号完好无损、差分接收器仍然能够确定总线状态。
请告诉我这是否清楚、或者您还有其他问题。
此致、
Eric Schott
Hirata-San、
是的、正确、这些是 Eric Schott 在数据表中提到的规格。 +/-12V 是 ISO 11898-2:2016 CAN 规范的一部分。 TCAN1042、TCAN1043和 TCAN1051的+/-30V 规格旨在使这些器件更适合工业应用和汽车应用。 更宽的共模范围可实现更大的接地漂移、这些漂移可能发生在 CAN 节点物理上彼此距离远的工业应用中。
此致、
Eric Hackett