主题中讨论的其他器件: DP83867CS
大家好
如果我们问 DP83867IR、您会介意吗?
IO_MUX_CFG 寄存器存在 IO_IMPEDANT_CTRL 设置。 
它是阻抗 MAC IO、是否包含 SGMII IF?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此设置仅适用于 RGMII 和 GMII (仅限64引脚器件)。
此致、
Joe
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。
Joe San
非常感谢您的回复。
我们希望就你的答复作出确认。
此设置仅适用于 RGMII 和 GMII (仅限64引脚器件)。
->很抱歉,客户使用的是 DP83867CS (48引脚)。 我们有拼写错误。
DP83867CS 是48引脚器件、因此 无法使用 IO_Impedance _CTRL 设置进行配置吗?
作为本问题的背景、 DP8386742的数据表显示与 IR 的数据表相同、如下所示;
对于 DP83867CS、我们可以选择 SGMII IF。
因此、IO_MUX_CFG 寄存器的 DIO_Impedance _CTRL 剂量设置对应 于 SGMII_SOP/SON 引脚?
此致、
大田松本
Hirotaka、您好!
该寄存器设置适用于所有 DP83867封装的 RGMII 操作。
此致、
Joe
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。