This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:IO_MUX_CFG 寄存器的 IO_Impedance _CTRL 设置

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030923/dp83867ir-io_impedance_ctrl-setting-of-io_mux_cfg-register

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件: DP83867CS

大家好

如果我们问 DP83867IR、您会介意吗?


IO_MUX_CFG 寄存器存在 IO_IMPEDANT_CTRL 设置。


它是阻抗 MAC IO、是否包含 SGMII IF?


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此设置仅适用于 RGMII 和 GMII (仅限64引脚器件)。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe San

    非常感谢您的回复。
    我们希望就你的答复作出确认。

    此设置仅适用于 RGMII 和 GMII (仅限64引脚器件)。
    ->很抱歉,客户使用的是 DP83867CS (48引脚)。 我们有拼写错误。
      DP83867CS 是48引脚器件、因此 无法使用 IO_Impedance _CTRL 设置进行配置吗?
      作为本问题的背景、 DP8386742的数据表显示与 IR 的数据表相同、如下所示;

      
       对于 DP83867CS、我们可以选择 SGMII IF。
      因此、IO_MUX_CFG 寄存器的 DIO_Impedance _CTRL 剂量设置对应 于 SGMII_SOP/SON 引脚?


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!

    该寄存器设置适用于所有 DP83867封装的 RGMII 操作。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。