This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB962-Q1:DS90UB962-Q1亮起4CAMERA 问题

Guru**** 2549450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB962-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027548/ds90ub962-q1-ds90ub962-q1-lights-up-4camera-issue

器件型号:DS90UB962-Q1

大家好、

我们可以使用 DIN DS90UB962-Q1实现一个很好的新特性!

客户 目前使用 UB962来照亮400万像素摄像头、并且存在噪音问题。 目前、最高测试可以同时点亮3个摄像头。

我们 还尝试将振荡频率增加到26MHz。 情况有所改善、但仍有噪音。 目前、怀疑通信频率已达到上限。

测试信息

1.4 X 摄像头 AR0147:4 X 1344X968 30p 16位/12位 >> 有 噪音问题

2.3 X 摄像机 AR0147:3 X 1344X968 30p 16位/12位 >>测试正常

CSI_PLL_CTL 設為1.664Gbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认以下内容:

    30 FPS 和 RAW16?

    您使用的是哪些串行器?

    您使用哪种时钟模式? 同步还是非同步?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh Jaradat、

    谢谢!

    1.30 FPS 和 RAW16?

    我们在30 FPS 下尝试了 RAW16和 RAW12、结果相同。

    2.您使用的是哪些串行器?

    953.

    你使用哪种时钟模式? 同步还是非同步?

    客户设置为同步模式。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    您使用的数据速率相对较低、不应导致任何问题。

    我认为这里发生的情况是、传输通道阻抗存在一些问题、例如回波损耗和插入损耗、或者通道之间的交叉通信。

    您可以使用我们的地图工具逐一测试您的链接。 这将告诉您特定信道中是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh Jaradat、

    明白了! 我将 要求客户使用我们的地图工具。  

    更新、

    3.您使用哪种时钟模式? 同步还是非同步?
    发现它们的原理图设计与数据表不同。
    因此、它们通过修改953寄存器0x03来更改模式。

    0x10:CSI-2同步模式、结果:3输入正常、4输入  无屏幕
    0x12:CSI-2非同步外部时钟模式、结果:无屏幕
    0x13:CSI-2非同步内部 AON 时钟、结果:无屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    感谢您的反馈。 并等待下一次更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh Jaradat、

    这一点很重要
    "您使用的数据速率相对较低、不应导致任何问题。"
    请提供一些相关数据吗? 例如、962可以承受的上限是多少? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kgo、

    数据表的第一页中提到了这一点!

    * UB962是一款四路3Gbps 解串器集线器 、可同时从最多4个传感器聚合数据
    *支持100万像素传感器、 在30Hz 或60Hz 帧速率下具有高清720p/800p/960p/1MP 分辨率
    * 符合 MIPI DPHY 版本1.2/CSI-2版本1.3标准
    –1×CSI-2 MIPI 输出端口
    –支持1、2、3、4个数据通道
    –CSI-2数据速率可扩展 、每个 数据通道支持400Mbps/800Mbps/1.2Gbps/1.5Gbps/1.6Gbps