This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们可以使用 DIN DS90UB962-Q1实现一个很好的新特性!
客户 目前使用 UB962来照亮400万像素摄像头、并且存在噪音问题。 目前、最高测试可以同时点亮3个摄像头。
我们 还尝试将振荡频率增加到26MHz。 情况有所改善、但仍有噪音。 目前、怀疑通信频率已达到上限。
测试信息
1.4 X 摄像头 AR0147:4 X 1344X968 30p 16位/12位 >> 有 噪音问题
2.3 X 摄像机 AR0147:3 X 1344X968 30p 16位/12位 >>测试正常
CSI_PLL_CTL 設為1.664Gbps
您好、 Hamzeh Jaradat、
明白了! 我将 要求客户使用我们的地图工具。
更新、
3.您使用哪种时钟模式? 同步还是非同步?
发现它们的原理图设计与数据表不同。
因此、它们通过修改953寄存器0x03来更改模式。
0x10:CSI-2同步模式、结果:3输入正常、4输入 无屏幕
0x12:CSI-2非同步外部时钟模式、结果:无屏幕
0x13:CSI-2非同步内部 AON 时钟、结果:无屏幕
您好、Kgo、
数据表的第一页中提到了这一点!
* UB962是一款四路3Gbps 解串器集线器 、可同时从最多4个传感器聚合数据
*支持100万像素传感器、 在30Hz 或60Hz 帧速率下具有高清720p/800p/960p/1MP 分辨率
* 符合 MIPI DPHY 版本1.2/CSI-2版本1.3标准
–1×CSI-2 MIPI 输出端口
–支持1、2、3、4个数据通道
–CSI-2数据速率可扩展 、每个 数据通道支持400Mbps/800Mbps/1.2Gbps/1.5Gbps/1.6Gbps