This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:2s 电池充电电流受限为0.2A

Guru**** 2930560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027096/tps25750evm-2s-battery-charging-current-is-limited-0-2a

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750BQ25731

当我测试 TPS25750EVM 电路板时、遇到问题。 我短接了 D2。

如果我将 TPS25750设置为灌电流或拉电流模式、2S BATTERY_2A 充电电流、则将充电电流限制为0.2A。 我已经测试了很多次。

我们的一位客户将在2S 电池条件下使用 TPS25750。

但4S 电池、充电电流将作为工具设置。 我已经测试了2A 3A、它正常运行。

请给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    请问您需要哪种设备? 标题为 TPS25750、但内容似乎是充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的是 TPS25750EVM 电路板、其中有一个充电器 BQ25731。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问的是 TPS25750DEVM 电路板、其中有一个充电器 BQ25731。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我会将组织更改为 PI 团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    我将在本周晚些时候进入实验时研究这个问题。  我以前没有看到过这一特殊的失败,我想在我回来之前再重复一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    这可能是 GUI 配置问题、我们目前正在调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀

    如果您可以选择7.01版本的 GUI 并使用该版本重复您的测试、那将对我非常有帮助。

    我正在与其他两位客户就类似问题进行合作、他们都报告7.01版本可供他们使用。

    要选择此版本、请访问以下 URL:  https://dev.ti.com/gallery/view/1769824/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.1

    谢谢、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck、谢谢! 我会尝试。