Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750, BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS25750、 BQ25731
当我测试 TPS25750EVM 电路板时、遇到问题。 我短接了 D2。


如果我将 TPS25750设置为灌电流或拉电流模式、2S BATTERY_2A 充电电流、则将充电电流限制为0.2A。 我已经测试了很多次。
我们的一位客户将在2S 电池条件下使用 TPS25750。
但4S 电池、充电电流将作为工具设置。 我已经测试了2A 3A、它正常运行。
请给我一些建议吗?