Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
您好!
我们开发了使用 TPS65988作为 USB-C PD 控制器的器件。
我使用 TPS65988 Application Customization Tool 创建了配置项目。 我使用配置项目和 Aardvark I2C/SPI 编程器对板载闪存进行编程。
应用程序自定义工具报告编程已成功完成。 但是、当我进入调试模式(连接到 I2C2的 Aardvark 编程器)时、TPS65988似乎没有接收到自定义配置、并设置为默认值。 例如、我选中了"87仿真模式"复选框、但当我处于调试模式时、我看到这个选项没有被选中。 此外、当我尝试在调试模式下更改配置时、该值会在几秒钟后始终恢复为默认设置。 就好像 TPS65988一直处于默认配置、无法更新。
如果需要、我可以直接向您发送原理图。
谢谢你。