This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:配置恢复为默认值

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025422/tps65988-configuration-reverting-back-to-default

器件型号:TPS65988

您好!

我们开发了使用 TPS65988作为 USB-C PD 控制器的器件。

我使用 TPS65988 Application Customization Tool 创建了配置项目。 我使用配置项目和 Aardvark I2C/SPI 编程器对板载闪存进行编程。

应用程序自定义工具报告编程已成功完成。 但是、当我进入调试模式(连接到 I2C2的 Aardvark 编程器)时、TPS65988似乎没有接收到自定义配置、并设置为默认值。 例如、我选中了"87仿真模式"复选框、但当我处于调试模式时、我看到这个选项没有被选中。 此外、当我尝试在调试模式下更改配置时、该值会在几秒钟后始终恢复为默认设置。 就好像 TPS65988一直处于默认配置、无法更新。

如果需要、我可以直接向您发送原理图。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    另一种尝试方法是从应用程序自定义工具创建二进制文件、并使用总相位闪存编程或 Dediprog 等其他工具刷写 EEPROM。 这是检查设置的另一种方法。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明  TPS65988未读取板载 SPI 闪存中的配置。 在 SPI 线路上未观察到通信。
    这是由于 MISO 线路具有下拉电阻器而不是上拉电阻器。 更改上拉电阻后 、TPS65988能够读取配置。

    此论坛条目非常有用:
    e2e.ti.com/.../tps65988-problems-reading-the-flash-memory