请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9539-Q1 主题中讨论的其他器件: TCA9539
大家好
我测试了 tca9539-Q1。
我阅读了 tca9539的数据表。
因此、我了解从器件地址此 IC 0x74 /(A1、A0为低电平、1110100)
并使用只读函数0xE9 (1110100 "1")
我只使用它的只读函数。
P0端口0、1、2、3、4、5
P1端口17、16、15、14、13
我使用微控制器 STM 系列、使用 HAL 库。
I2C 设置为快速模式、时钟速度为400kHz。
首先、我向从器件发送起始消息。
HAL_I2C_Master_transmit (&hi2c1、0x74、data、16、10);
延迟3ms 之后
HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1、0x74|0x01、DATA、16、10);
但没有反应。
黄色是 SDA、蓝色是 SCL。 我不知道起始信号在哪里、在哪里、在哪里、SDA 信号实际上描述了0x74?
我该怎么做?
谢谢你。