This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:如何使用 tca9539-Q1、只需使用读取模式帮助即可

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, TCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1030445/tca9539-q1-how-to-use-tca9539-q1-just-use-read-mode-help

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9539

大家好

我测试了 tca9539-Q1。

我阅读了 tca9539的数据表。  

因此、我了解从器件地址此 IC 0x74 /(A1、A0为低电平、1110100)

并使用只读函数0xE9 (1110100 "1")

我只使用它的只读函数。

P0端口0、1、2、3、4、5

P1端口17、16、15、14、13

我使用微控制器 STM 系列、使用 HAL 库。

I2C 设置为快速模式、时钟速度为400kHz。

首先、我向从器件发送起始消息。  

HAL_I2C_Master_transmit (&hi2c1、0x74、data、16、10);

延迟3ms 之后
HAL_I2C_Master_Receive (&hi2c1、0x74|0x01、DATA、16、10);

但没有反应。

黄色是 SDA、蓝色是 SCL。 我不知道起始信号在哪里、在哪里、在哪里、SDA 信号实际上描述了0x74?  

我该怎么做?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果通道1未反相、则波形更易于读取。

    上升沿非常慢。 考虑使用更强的上拉电阻器。

    第一个字节为01110101。 应为11101001。 我不知道该 HAL 库、但它看起来您需要使用(0x74 << 1)。