This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:TPI 网络电路中使用的电阻器

Guru**** 2849220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1029169/dp83822i-resistor-used-in-tpi-network-circuit

器件型号:DP83822I

大家好、团队、

数据表图9-2中的 Rd-和 Rd+(Td-和 Td+)之间使用了49.9 Ω 电阻器。

我的客户希望使用来自 E24系列的电阻器。

这里是否需要确切的49.9欧姆电阻器? 还是可以改用47欧姆或51欧姆电阻器?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用精度为1%的49.9电阻器、以实现最佳电气性能。 其他值也可能正常工作,但请对这些组件进行电气合规性测试(回波损耗、摆动等)。

    --

    此致、

    Vikram