请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、团队、
数据表图9-2中的 Rd-和 Rd+(Td-和 Td+)之间使用了49.9 Ω 电阻器。
我的客户希望使用来自 E24系列的电阻器。
这里是否需要确切的49.9欧姆电阻器? 还是可以改用47欧姆或51欧姆电阻器?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
数据表图9-2中的 Rd-和 Rd+(Td-和 Td+)之间使用了49.9 Ω 电阻器。
我的客户希望使用来自 E24系列的电阻器。
这里是否需要确切的49.9欧姆电阻器? 还是可以改用47欧姆或51欧姆电阻器?
此致、