Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, ISO1042
主题中讨论的其他器件: 、TCAN1043、 ISO1042
为了满足器件的规格、应处理+/-30V 共模噪声。 我是否可以知道我们需要参考数据表中的哪些项? 是 V_CM 还是 V_BUS?
BR、Gary


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
这些图表看起来与 TCAN4550数据表不一致。 是否确定参考的是正确的文档? 请确保您使用的是 TI.com 上提供的最新版本的数据表。
TCAN4550中 CAN 接收器的共模范围为±12V。 这描述了相对于 GND 的允许共模偏移、其中接收器将继续正常运行。 如果共模电压超过此范围、接收器可能无法正确监控总线。 但是、在总线引脚上的电压超过绝对最大额定值之前、不会发生器件损坏。
共模范围通常适用于系统中的接地电位差(GPD)。 共模噪声也可能导致电压超过此限值、但由于此类瞬变相对不频繁、这通常是一个损坏问题(绝对最大规格)。
此致、
Eric Schott
您好、Gary、
没错。 TCAN1042和 TCAN1043等器件支持±30V 的扩展共模范围。 我们没有支持该范围的 TCAN4550等效器件。
如果可以使用双芯片解决方案、则可以在仅控制器模式下使用 TCAN4550、并且可以使用外部收发器(如 TCAN1042或 TCAN1043)直接连接总线。 这听起来是否是一个有效的解决方案?
此致、
Eric Schott
您好、Schott、
感谢您的支持。
因为我们的 MCU 不支持 CAN-FD 控制器。 我们只有 SPI 接口。 我们需要隔离。 因此、我们选择 ISO1042。
这是一种双芯片解决方案 ISO1042 + TCAN4550-Q1。 我的问题是如何将 TX/RX (ISO1042)连接到 CANH/CANL (TCAN4550)? 请参阅 下面的 grep 块。 您是否有要分享的参考设计或原理图? 或者您还有其他解决方案需要建议吗? 谢谢
BR、Gary