This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550–技术规格问题

Guru**** 2766285 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027855/tcan4550-tcan4550-specification-question

器件型号:TCAN4550
主题中讨论的其他器件: 、TCAN1043ISO1042

为了满足器件的规格、应处理+/-30V 共模噪声。 我是否可以知道我们需要参考数据表中的哪些项? 是 V_CM 还是 V_BUS?

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    这些图表看起来与 TCAN4550数据表不一致。 是否确定参考的是正确的文档? 请确保您使用的是 TI.com 上提供的最新版本的数据表。  

     TCAN4550中 CAN 接收器的共模范围为±12V。 这描述了相对于 GND 的允许共模偏移、其中接收器将继续正常运行。 如果共模电压超过此范围、接收器可能无法正确监控总线。 但是、在总线引脚上的电压超过绝对最大额定值之前、不会发生器件损坏。  

    共模范围通常适用于系统中的接地电位差(GPD)。 共模噪声也可能导致电压超过此限值、但由于此类瞬变相对不频繁、这通常是一个损坏问题(绝对最大规格)。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    V_bus 是指相对于 CANH、CANL 上的接地或 两者之间的差分电压、器件能够承受+/-58V 的电压。 您首先显示的共模范围是器件可以正确解读 CAN 帧的电压范围。 TCAN4550和 TCAN4550-Q1的共模范围为+/-12V。

    您是否想要了解器件承受损坏的能力、或正确解读 CAN 消息?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    据我了解、我需要 CAN 收发器能够以+/- 30V 电压正确解读 CAN 消息。

    对于我一侧的规格审查、TCAN 1042和 ISO 1042可以满足、但 TCAN4550不能满足。

    如果正确、请建议使用另一个来替换 TCAN4550。

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    没错。 TCAN1042和 TCAN1043等器件支持±30V 的扩展共模范围。 我们没有支持该范围的 TCAN4550等效器件。  

    如果可以使用双芯片解决方案、则可以在仅控制器模式下使用 TCAN4550、并且可以使用外部收发器(如 TCAN1042或 TCAN1043)直接连接总线。 这听起来是否是一个有效的解决方案?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Schott、

    感谢您的支持。

    因为我们的 MCU 不支持 CAN-FD 控制器。 我们只有 SPI 接口。 我们需要隔离。 因此、我们选择 ISO1042。

    这是一种双芯片解决方案 ISO1042 + TCAN4550-Q1。 我的问题是如何将 TX/RX (ISO1042)连接到 CANH/CANL (TCAN4550)? 请参阅 下面的 grep 块。  您是否有要分享的参考设计或原理图? 或者您还有其他解决方案需要建议吗? 谢谢

    BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    CAN 控制器的数字输出可路由至 TCAN4550的 GPIO 引脚、以便与外部收发器配合使用。 可在模式控制寄存器(h0820 [21]和[0])中启用和配置测试模式。 与外部收发器的连接将使用 GPIO1作为 RXD、GPO2作为 TXD。 请参见下图。  

    请告诉我这是否清楚。  

    此致、
    Eric Schott