This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:读取闪存时出现问题

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1028355/tps65988-problems-reading-the-flash-memory

器件型号:TPS65988

尊敬的 TI 团队:

我们最近修复了系统中的一个硬件错误、其中仅在两个端口上作为 PD 源的 TPS65988由于一些泄漏(由灌电流供电)而被反向供电。

但是、现在、使用正确的电源排序(用户为系统加电、生成5V 和3.3V 电源轨、3.3V 为3.3V_LDO 电源轨供电)、即使之前已经读取过 SPI 闪存、也无法正确读取。

我们怀疑闪存数据输出信号下拉 R12 (数据表中的 SPI_POCI)。 移除(无下拉或下拉)后、闪存能够在异常功率条件下读取。 现在、当 R12打开、1k、3k 或10k 时、无法读取它。  

所需的引导配置为 BP_NoResponse Config1 (SPI_POCI =0、DIV=0.14)

您是否对预期的 R12值有任何想法或发现任何其他问题?

谢谢、

Daniels  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniels、您好!

    您能否捕获 SPI 事务? 通常、我们建议 SS 和其他上拉电阻器的上拉电阻为3.3K、而下拉电阻器的上拉电阻为3.3K、而下拉电阻为非3.3K。 如果您在安全配置中使用上拉(SPI_POCI =1)、您会看到它工作正常吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、pdjuandi、

    我在不同的配置中能够"破解"我所需的功能。 我将控制器置于 BP_ECWait_External/ Infinte 等待模式、而不是 BP_NoResponse/ Config1。 (由于我们没有外部负载开关、因此芯片会尝试启用它们、但不会发生任何情况、因此类似于 NoResponse)

    只有 SPI_POCI =1且 DIV =0.54时、才可能出现这种情况。 作为一个上拉、我使用了3k 和4.7K、两者都起作用。  

    当 SPI_POCI=0时、我无法进入同一模式。 我尝试的下拉值为3k、4.7K 和56k。 该闪存的 SO 引脚上的输出高电压额定值仅为100uA 输出电流、因此56k 本应正常工作。

    当我移除下拉并重新添加4.7K 上拉电阻时、 图像已成功加载。

    在任何情况下、我都能够获得所需的功能、遗憾的是、我无法再投入任何时间进行焊接和测试以获取 SPI 通信。 很抱歉。

    对于任何实施 SPI 通信的工程师、我强烈建议采用 SPI_POCI=1的引导配置之一、它似乎在广泛的电阻值下工作。

    此致、

    Daniels