Other Parts Discussed in Thread: TPS65988
尊敬的 TI 团队:
我们最近修复了系统中的一个硬件错误、其中仅在两个端口上作为 PD 源的 TPS65988由于一些泄漏(由灌电流供电)而被反向供电。
但是、现在、使用正确的电源排序(用户为系统加电、生成5V 和3.3V 电源轨、3.3V 为3.3V_LDO 电源轨供电)、即使之前已经读取过 SPI 闪存、也无法正确读取。
我们怀疑闪存数据输出信号下拉 R12 (数据表中的 SPI_POCI)。 移除(无下拉或下拉)后、闪存能够在异常功率条件下读取。 现在、当 R12打开、1k、3k 或10k 时、无法读取它。
所需的引导配置为 BP_NoResponse Config1 (SPI_POCI =0、DIV=0.14)
您是否对预期的 R12值有任何想法或发现任何其他问题?
谢谢、
Daniels