This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 信号接口

Guru**** 2452830 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026428/dp83869hm-phy-signal-interface

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、

我将 DP83869与 Microchip 的 KSZ9477连接、以获取 PHY 信号。

KSZ9477 PHY 信号作为参考内核电压在2V5上运行。

DP83869HM VDDIO 为3.3V。  PHY 信号(引脚1、2、4、5、7、8、10、11)是否以 VDDIO 作为基准内核电压运行?

 系统是否正常工作?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    MDI 对是根据 IEEE 802.3规范驱动的、而不是 PHY 上的电源。 我将查看您的原理图、并在星期一之前提供反馈。

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    以下是我在查看原理图后的注意事项:

    • 我无法在您的所有电源上看到去耦。 这是我们推荐的配置。 我在1.8V 电源上看到的铁氧体磁珠仍然是一个很好的选择。

    • MDIO 上是否安装了 PU 电阻器? 我们建议在 MDIO 上使用1.5k、在 MDC 上不使用 PU。
    • 如果 RESET 引脚未连接到主机控制器、则建议使用该配置。

    • 为什么您选择在 RX_D0自举上使用6.04k? 您可以参考这些表格以了解推荐的自举电阻器值。

    • R76的用途是什么?
    • 我在100Base-T 端看不到磁性元件或 RJ45、在100Base-FX 端看不到 SFP。 您能否共享这些器件的原理图?

    谢谢、

    卢卡斯

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。