请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD 你(们)好
我有一个应用需要带宽大于400MHz 的跨导放大器/缓冲器
我找不到任何现成的器件
数据表图1中给出的输入缓冲级是否为线性? 还是纯粹为数字信号而制作?
如果 它们是线性的、 我是否可以将此芯片用作跨导放大器、以小幅(<1Vpk)正弦波信号而不是数字(方形) CML 信号来驱动它?
输入为差分 IQ 信号(因此、I 为1个芯片、Q 为1个芯片)
我知道这不是芯片的预期用途、所以我不想找任何可行的承诺:我只是想知道 这种芯片在理论上是可行 的、还是根本不可能、我应该放弃这个想法
感谢你的帮助
kr
是的、Ramgulam