This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET4201LD:使用 ONET4201作为跨导放大器

Guru**** 1111800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027744/onet4201ld-using-onet4201-as-transconductance-amplifier

器件型号:ONET4201LD

你(们)好

我有一个应用需要带宽大于400MHz 的跨导放大器/缓冲器

我找不到任何现成的器件

数据表图1中给出的输入缓冲级是否为线性? 还是纯粹为数字信号而制作?

如果 它们是线性的、 我是否可以将此芯片用作跨导放大器、以小幅(<1Vpk)正弦波信号而不是数字(方形) CML 信号来驱动它?

输入为差分 IQ 信号(因此、I 为1个芯片、Q 为1个芯片)

我知道这不是芯片的预期用途、所以我不想找任何可行的承诺:我只是想知道 这种芯片在理论上是可行 的、还是根本不可能、我应该放弃这个想法

感谢你的帮助

kr

是的、Ramgulam