This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:CLKOUT_A/B 输出与 HSTX_A/B 输出的关系

Guru**** 1199510 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1027075/tlk10022-clkout_a-b-outputs-relation-with-hstx_a-b-outputs

器件型号:TLK10022

您好!

我有 几个7.2Gbps 聚合数据流 在 TLK10022 HSTX_A/B_P/N 输出端发出、并由 Xilinx FPGA 在 MGTHRXP/N 输入端接收。

关于 FPGA RXDATA CLK、一种选择是使用  FPGA 内部 RXDATA 中恢复的 CLK、另一种选择是将 RXCLK 作为 REF CLK 馈送到 FPGA、以获得更好的 RX CLK 质量、尤其是从抖动备用点。

我使用单个 REF CLK 来驱动  TLK10022 A/B 通道、并且仅使用 TLK10022的聚合器部分(TX 侧)。

TLK10022具有 CLKOUT_A/B_P/N  输出、根据数据表、它可以由 HS_RXBCLK_A/B (在我的情况下未使用)或 VCO_CLK_A/B_DIV2驱动。

Q1) VCO_CLK_A/B_DIV2及其与 7.2Gbps HSTXA/B_P/N 输出数据流的关系、有关频率、CLK/数据之间的延迟等

Q2)由于我不使用 HSRX_A/B_P/N RX 端、TI 对于未使用的 RX CML 输入和整个 RX 部分有何建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. VCO_clock_ab_div2是也从输入数据中恢复的时钟信号。 其频率等于 VCO 频率除以2。 它应与数据同步。 用户可以通过选择 PLL 倍频器频率来配置这个 VCO 频率。 很遗憾、我没有该延迟数据。
    2. 对于未使用的高速 I/O 引脚、50 Ω 端接至 GND 是正常的

    谢谢、

    Rodrigo Natal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢您的回答、还有两个快速问题。

    Q1) 是否正确地说、由于我只在两个通道 A/B 上使用 LNK10022的数据聚合器部分、因此在 LNK10022 CLKOUT_A/B 输出上不会发出任何信号?

    Q2)我使用 LNK10022作为聚合器来聚合几 个"4个低速流、每个速率为1.8Gbps "、并生成"更快的数据流速为7.2Gbps "。  

     我馈入 LNK10022 (在我的情况下为300MHz)的 REFCLK0P/N 是否需要与在  1.8Gbps 低速输入时馈入 INA[3:0]P/N 和 INB[3:0]P/N 的低速数据同步? 不过、根据数据表、我看不到这样的要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1) 是否正确地说、由于我只在两个通道 A/B 上使用 LNK10022的数据聚合器部分、因此在 LNK10022 CLKOUT_A/B 输出上不会发出任何信号?

    • 请参阅数据表中的以下说明。 默认情况下、此输出处于启用状态。

    通道 A/B 输出时钟。 默认情况下、此输出被启用并输出高速端通道 A
    恢复的字节时钟(高速线路速率除以20)。 也可以将其配置为输出 VCO
    时钟除以2。 其他 MDIO 可选分频比为1、2、4、5、8、 提供10、16、20和25。

    Q2)我使用 LNK10022作为聚合器来聚合几 个"4个低速流、每个速率为1.8Gbps "、并生成"更快的数据流速为7.2Gbps "。   我馈入 LNK10022 (在我的情况下为300MHz)的 REFCLK0P/N 是否需要与在  1.8Gbps 低速输入时馈入 INA[3:0]P/N 和 INB[3:0]P/N 的低速数据同步? 不过、根据数据表、我看不到这样的要求。

    • 不、不是

    谢谢、

    Rodrigo Natal