This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:功耗、如何考虑最大值

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1023777/dp83822if-power-consumption-how-to-think-about-max-value

器件型号:DP83822IF

你好

数据表中提供了一些功耗数据。
下面的内容来自表10-1 "3.3V AVD/CT 和3.3V VDDIO"案例。

并且在-40°C、25°C 和125°C 温度下有功耗数据。  
我认为该功耗数据是每个温度的典型(标称电压、不包括件到件变化)数据。

我的客户想知道85°C 时的最大功耗(最高电压、包括件到件变化)值。
是否提供?
如果它不可用、如何考虑它? 请告诉我任何粗略的价值吗?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    感谢您的查询。

    除了要共享的数据表编号之外、我们没有任何其他电源编号。

    在数据表中、有不同 VDD 和 VDDIO 电压的数字。

    您应该能够使用这些数字得出指示性值。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    我知道我们没有任何数据。  

    但客户不需要确切的数字。  
    如果我们可以说它的度至少应大于 xxxx mW、就足够了。
    你没有任何建议吗?

    例如、在125C 下、数据表中的功耗为317mW。
    在85°C 时是否有可能超过该值?
    317mW 是其可接受的值。 如果我们可以说它应该小于该值、那么对它们来说是可以的。

    此致、
    OBA

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    我没有提供数字、我正在尽最大努力为您提供支持。

    尽管未经过测试、但通过调整数据表中的功耗、您可以预期上面提到的类似功耗数字。

    在85C 和3.45V 电源下、根据1.8 (126)至3.3V (260)之间的功率调节、在3.45 (估算值)时达到285、并考虑85 (35)的漂移、您可能会得到接近您指定数字的320mw。

    我假设 25c 时的连续 VDD/VDDIO 仍配置为3.3V、而不是设计为3.45。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的回复。
    如何考虑件到件到件变体?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    数据表中的功耗预计将由多个器件决定。

    最坏情况下的电源变化 应在器件指定的范围内。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    您是否意味着数据表上的功耗数据是包括所有工艺变化在内的最坏情况?

    我知道数据表上的功耗数据是通过多个器件获取的。
    但我认为这并不一定意味着它是最坏的情况。 此器件中是否有如此多的件到件变体?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    请注意  、根据您的请求、我们提供了一个指示性编号。

    但客户不需要确切的数字。  
    如果我们可以说它的度至少应大于 xxxx mW、就足够了。
    你没有任何建议吗?

    例如、在125C 下、数据表中的功耗为317mW。
    在85°C 时是否有可能超过该值?
    317mW 是其可接受的值。 如果我们可以说它应该小于该值、那么对它们来说是可以的。

    数据表中提供了测量的数字 、客户可以使用这些数字。 客户可能需要进行测量、以获得他在数据表编号之外查找的确切数据。

    此致、

    Sreenivasa