你好
数据表中提供了一些功耗数据。
下面的内容来自表10-1 "3.3V AVD/CT 和3.3V VDDIO"案例。
并且在-40°C、25°C 和125°C 温度下有功耗数据。
我认为该功耗数据是每个温度的典型(标称电压、不包括件到件变化)数据。
我的客户想知道85°C 时的最大功耗(最高电压、包括件到件变化)值。
是否提供?
如果它不可用、如何考虑它? 请告诉我任何粗略的价值吗?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
数据表中提供了一些功耗数据。
下面的内容来自表10-1 "3.3V AVD/CT 和3.3V VDDIO"案例。
并且在-40°C、25°C 和125°C 温度下有功耗数据。
我认为该功耗数据是每个温度的典型(标称电压、不包括件到件变化)数据。
我的客户想知道85°C 时的最大功耗(最高电压、包括件到件变化)值。
是否提供?
如果它不可用、如何考虑它? 请告诉我任何粗略的价值吗?
此致、
OBA
您好、Oba、
我没有提供数字、我正在尽最大努力为您提供支持。
尽管未经过测试、但通过调整数据表中的功耗、您可以预期上面提到的类似功耗数字。
在85C 和3.45V 电源下、根据1.8 (126)至3.3V (260)之间的功率调节、在3.45 (估算值)时达到285、并考虑85 (35)的漂移、您可能会得到接近您指定数字的320mw。
我假设 25c 时的连续 VDD/VDDIO 仍配置为3.3V、而不是设计为3.45。
此致、
Sreenivasa
您好、Oba、
请注意 、根据您的请求、我们提供了一个指示性编号。
但客户不需要确切的数字。
如果我们可以说它的度至少应大于 xxxx mW、就足够了。
你没有任何建议吗?
例如、在125C 下、数据表中的功耗为317mW。
在85°C 时是否有可能超过该值?
317mW 是其可接受的值。 如果我们可以说它应该小于该值、那么对它们来说是可以的。
数据表中提供了测量的数字 、客户可以使用这些数字。 客户可能需要进行测量、以获得他在数据表编号之外查找的确切数据。
此致、
Sreenivasa