This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E-EVM 上的 TDR

Guru**** 2943170 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E-EVM, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025274/dp83td510e-tdr-on-dp83td510e-evm

器件型号:DP83TD510E
Thread 中讨论的其他部件: 、DP83TC811

您好!

我使用两 个 DP83TD510E-EVM 来测试 SPE。 我正在测试电缆诊断、但无法执行 TDR。

我根据 SNLA364A 使用测试程序、但与  DP83TD510E 数据表相比、我对寄存器设置感到困惑(  在数据表寄存器表中、我找不到 SNLA364A 中使用的寄存器)。

总之、我继续使用 SNLA364A 脚本、电缆开路或短路、但在两种情况下、将寄存器001E 设置为8000始终读取0003 (将寄存器001E 设置为4000读取4003)... 读取寄存器030C 始终为0000。

根据   脚本中的注释读取001E 到1b 中的位[0]是否正确  

还是根据寄存器表读取0b?

我的程序有什么问题?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fama、  

    感谢您的查询。

    本文档详细介绍了所使用的寄存器。

    您必须按照以下步骤读取寄存器。

    7.5对 DP83TD510E 进行编程可提供用于编程和状态的 IEEE 定义的寄存器集。 它还提供了一个额外的寄存器集、用于配置 IEEE 寄存器不支持的其他功能。 7.6 MMD 寄存器地址映射

    DP83TC811以了解有关扩展寄存器使用情况的更多信息。

    此致、

    Sreenivasa