请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83TD510E Thread 中讨论的其他部件: 、DP83TC811
您好!
我使用两 个 DP83TD510E-EVM 来测试 SPE。 我正在测试电缆诊断、但无法执行 TDR。
我根据 SNLA364A 使用测试程序、但与 DP83TD510E 数据表相比、我对寄存器设置感到困惑( 在数据表寄存器表中、我找不到 SNLA364A 中使用的寄存器)。
总之、我继续使用 SNLA364A 脚本、电缆开路或短路、但在两种情况下、将寄存器001E 设置为8000始终读取0003 (将寄存器001E 设置为4000读取4003)... 读取寄存器030C 始终为0000。
根据 脚本中的注释读取001E 到1b 中的位[0]是否正确

还是根据寄存器表读取0b?

我的程序有什么问题?
感谢您的支持!