Other Parts Discussed in Thread: TLK10232
您好!
我有任何问题。
1.我认为10GBASE-KR 和1GBASE-KX 通信标准与背板一起使用。
TLK10232是否可以与 SFP 模块结合使用?
2.我在 TI HP 的"产品"中找不到10G PHY。
是否可以将 TLK10232用作10G 或1G PHY?
此致、
Nishie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TLK 确实可用于与 SFP 模块连接。 TLK10232的每个通道可用于在 XAUI (在低速端口上)和之间进行转换
10GBASE-R 信号(在高速端口上)。 器件的高速端满足10GBASE-KR 物理层标准的要求、可通过 PCB 背板实现10Gbps 数据传输。 通过连接到需要 SFI 或 XFI 电信号的光学模块、该器件还可用于光学物理层(如10GBASE-SR 或10GBASE-LR)。 对于光学用例、应禁用第73条自动协商和链路训练等 KR 特定功能。
TLK10232实际上是一款10G XAUI 转 KR PHY 串行器/解串器、因为它可实现符合 IEEE 标准的 PCS 和 PMA 功能。
谢谢、
Rodrigo Natal
HSSC 应用工程师