This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:通信标准

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024128/tlk10232-communication-standard

器件型号:TLK10232

您好!

我有任何问题。

1.我认为10GBASE-KR 和1GBASE-KX 通信标准与背板一起使用。

TLK10232是否可以与 SFP 模块结合使用?

2.我在 TI HP 的"产品"中找不到10G PHY。

是否可以将 TLK10232用作10G 或1G PHY?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLK 确实可用于与 SFP 模块连接。   TLK10232的每个通道可用于在 XAUI (在低速端口上)和之间进行转换
    10GBASE-R 信号(在高速端口上)。 器件的高速端满足10GBASE-KR 物理层标准的要求、可通过 PCB 背板实现10Gbps 数据传输。 通过连接到需要 SFI 或 XFI 电信号的光学模块、该器件还可用于光学物理层(如10GBASE-SR 或10GBASE-LR)。 对于光学用例、应禁用第73条自动协商和链路训练等 KR 特定功能。

    TLK10232实际上是一款10G XAUI 转 KR PHY 串行器/解串器、因为它可实现符合 IEEE 标准的 PCS 和 PMA 功能。

    谢谢、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好罗德里戈·纳塔尔、

    感谢你的答复。

    您说过"TLK10232实际上是一个10G XAUI 转 KR PHY 串行器/解串器"、但数据表 P9、表2-3描述了1G-KX (ST = 1、MODE_SEL 引脚、寄存器1E.0001位10 = 00)。

    是否无法在1G 中使用它?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我并不是想让你在这里感到困惑。 是的、TLK10232还支持1G 以太网速率、以及通用串行器/解串器模式下的其他数据速率。

    谢谢、

    Rodrigo Natal