This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:CAN#39;t 输出色条图形

Guru**** 2926810 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039613/sn65dsi86-q1-can-t-output-color-bar-pattern

器件型号:SN65DSI86-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86

您好!

我们使用 sn65dsi86通过 DP 电缆驱动面板。 为了确保这可以正常工作、我们首先要使用色条图案来驱动面板。 但它不起作用。  

我们关闭 sn65dsi86的 asSR、然后配置视频相关寄存器。 最后、我们将0x3c 配置为0x10以启用色条模式。 但我们在面板上看不到任何输出。

您是否知道如何使用 dsi86内部色条图形发生器驱动面板? 是否有任何文档来描述在驱动面板上启用色条图案的过程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    GPIO2上 Vsync 脉冲的频率为20Hz、如下图所示。 它与我发送的内容匹配。 但在我的设计中将 GPIO3连接到 GND 时、我无法测量 HSYNC 脉冲。

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    最好测量 HSYNC 来验证 HSYNC 频率。 如果 HSYNC 频率看起来正常、那么我将重点关注数据并确保数据正确。 DSI86不会检查数据内容、也无法知道数据是否正确。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、实际上、我还想测量 HSYNC、但 GPIO3直接连接到 GND。 我已经检查了布局。 GND 和 GPIO3之间的线处于封装状态、这使得我无法切断该线。 是否有任何方法将 HSYNC 映射到诸如 IRQ 的其他引脚?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在、寄存器0xf6始终保持为0x40、您知道什么是错误吗?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    HSYNC 仅映射到 GPIO3以测量其频率。

    地址0xF6到0xF7报告与 DSI 转 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86中的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、这些寄存器中会设置错误。 DSI86 0x20到0x3A 之间的视频寄存器必须与 DSI 源使用的视频时序相匹配。 DSI86将根据编程到这些寄存器中的值推导 DP 时序。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我再次检查了通过0x20到0x3A 的时序寄存器。 所有这些都是正确的、与面板相同。

    我不确定哪个参数会导致 LOW_TO_DP_SYNC_LOCK_ERR。  

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    只需再次检查、像素时钟是否为49.5MHz?  

    您还可以尝试其他 DSI 源吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    像素时钟应为337.75MHz,即3040*1852*60。 我也没有其他 DSI 源、因此我想问您、TI 以前是否有 DSI86 EVM 的 DSI 源。 现在、我不知道哪里出错了。  

    如果0xf0-0xf8中的错误标志被置为有效、DSI 源将不会传递到 DP、对吧? 无论这些错误标志如何、是否有任何方法强制 DSI 流至 DP?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    分辨率 为337.75MHz (3040*1852*60)时,VSYNC 为60Hz,而不是先前测量的20Hz。 因此、VSYNC 频率看起来仍然存在问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、我也不确定面板接收20fps 视频流是否正常。 由于源只有20fps 的输出、我无法向 DSI86输出60fps 的视频流。  

    我发现 DSI86支持 PSR。 是否可以使用此功能来处理 DSI 源和面板刷新率之间的差异?

    如果我向 DSI86发送20fps 视频流、DSI86能否在 DP 通道上以60fps 的速度发送视频流?

    这意味着 DSI86将以60fps 的速度发送20fps 视频、在发送1帧后、DSI86将持续两帧保持挂起模式。 但它仍然可以从 DSI 接口接收数据?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    在低功耗 PSR 模式下、DP PLL、DP 接口和 DSI 接口断电。 DSI86将无法在 DSI 接口上接收任何数据。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    明白了。 是否可以让面板处于 PSR 模式、但 DSI86仍处于正常模式。 DSI86还接收20fps DSI 视频流并将其发送到 DP 端。 面板将连续接收20fps 视频流、但使用 PSR 功能以60fpa 的速率显示?

    我还尝试在 DSI 接口上生成60fps 视频流。 我以0xff 的形式发送所有像素数据、这意味着白色。 但 DSI86仍将0xf6显示为0x40、即 LOW_of_DP_SYNC_LOCK_ERR。 面板仍然不显示任何内容。 您是否对我如何在此进行调试有任何想法?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下图了解 VSYNC 波形。 我还发现、即使我禁用 DSI86的 DSI 输出、寄存器0xf6仍保持为0x40。

    这是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    1.仔细检查 DSI86寄存器的编程值,并确保该值与 3040*1852*60显示器相匹配

    2.验证色条是否仍然正常工作

    3.如果色条正常工作,请检查 DSI 侧的设置/保持时间。

    4、 向状态寄存器0xF6写入0xFF、然后重新读取寄存器以确保错误有效  

    5.检查并确保您遵循 DSI 通道传输和传输功能

    6.检查并确保 DSI 数据类型正确

    7.检查并确保 DSI 数据内容正确。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    还有一个问题、您是否支持18位或24位 BPP?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我再次验证了寄存器、我想现在就验证了。

    2.是的,色条现在仍然有效。

    3、设置和保持时间是我所担心的。 但我无法进行调节、因为我使用 FPGA DPHY IP 作为发送器。 IP 不提供用于调整时钟和数据通道之间相位的参数。

    4、我做到了。 我始终可以看到0xf6为0x40。

    5.我不确定这个项目,我应该参考哪一章?

    6.对于 VSS 数据类型为0x01、对于 HSS 数据类型为0x21、对于 RGB 数据类型为0x3E。

    7.对于数据内容、我没有更改接收端的内容。 但 ECC 字段和 CRC 字段由 FPGA DPHY IP 生成。 我已检查 WC 字段和数据类型字段。

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我正在向外发送24位 BPP RGB 数据包。 面板的深度为24位。

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    现在、我尝试发送固定数据有效载荷来查看是否可以显示面板。 所有数据有效载荷为0xff、这意味着面板显示白色。 我用它来驱动我的一台戴尔显示器。 但这也没有任何显示。 我已将状态寄存器值从0xf0检查为0xf8。 除 oxf6外、所有寄存器保持为0x00。 0xF6始终保持为0x42、这意味着 LOW_TO_DP_SYNC_LOCK_ERR 和 DPTL_EXPANSION_HSYNC_ERR。 我不确定 HSYNC ERR。 我按照 VPW-->VBP->VACP->VFP 之前的说明发送了数据包。 所有线路都将跟随一个 HSS 数据包、除了第一条线路后跟 VSS 数据包。

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davic:

    很抱歉在上一次答覆中误导您。 我忘记清除寄存器0xf6。 清零该值后、当我使用固定有效载荷来驱动 DSI 接口时、0xf6也保持为0x40。 我在20fps 视频流上发现的相同错误再次出现。 现在视频流为60fps。 我仍然不知道是什么问题、因为仍然没有显示。 色条仍然有效。 但当我禁用色条并将 DSI 视频流传递到 DP 时。 显示器上没有显示任何内容。 所示的监控器没有 DP 信号。

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    请参阅此 e2e 机票 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/902949/sn65dsi86-fpga-mc20902-solution-issue/3344478?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LOSS_OF_DP_SYNC_LOCK_ERR#3344478。 是否无法检查 HSYNC 频率?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    将尝试切断电路板上的 GPIO3引脚以检查 HSYNC 的频率。 我们将在检查后返回给您。

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最后、我测量了 HSYNC 的频率。 请参阅下图了解 HSYNC。 频率为67.67kHz。 '

    现在、我的像素时钟是148.5MHz。 Htotal 为2200像素。 因此标称频率为67.5kHz。 您认为67.67kHz 是合理的吗?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chaodong

    HSYNC 频率=像素时钟/ Htotal、在本例中、Htotal 是多少?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    最后、我的面板可能会显示由我自己创建的固定图案。 我发现错误与我的代码有关。 我的行字节计数器和帧字节计数器未对齐。 因此、有时 VSS 会被一个 HSS 数据包取代。 修复此错误后、面板现在可以显示白色或黄色等固定图案。 非常感谢您的友好帮助。 你帮了我很多。

    谢谢、此致、

    沙东