您好!
在自动协商模式下一切都不错、链路也不错。 但是、当它们自动协商关闭并强制 DP83867达到100M 速度时、它无法与 PC 连接。
寄存器 0x0010 = 0x4040、如果他更改为 0x4440、则无法写入。 寄存器 0x0011=0x7b02。
他还尝试环回测试,并将 0x0016配置为 0x1,0x2,0x3,0x4、0x8 ,没有问题,但如果配置为0x0016=0x10,设置外部循环,则无法链接。 也不会写入0x0043位6。 请帮您进行分析。
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在自动协商模式下一切都不错、链路也不错。 但是、当它们自动协商关闭并强制 DP83867达到100M 速度时、它无法与 PC 连接。
寄存器 0x0010 = 0x4040、如果他更改为 0x4440、则无法写入。 寄存器 0x0011=0x7b02。
他还尝试环回测试,并将 0x0016配置为 0x1,0x2,0x3,0x4、0x8 ,没有问题,但如果配置为0x0016=0x10,设置外部循环,则无法链接。 也不会写入0x0043位6。 请帮您进行分析。
此致
Kailyn
您好 Kailyn、
感谢您的查询。
强制100m
客户应能够使用 0x0 = 0x2100配置强制100M。
客户配置 0x0010的任何原因。
客户是否想要强制 使用 MDI/MDIX? 如果是、请要求客户确保所用电缆的配置与器件配置相匹配。 可能是客户可以从默认值(已启用)开始。
您能否让客户读取 寄存器0x4/0x5。 检查这些寄存器 是否在 PHY 和链路伙伴端显示00m 功能?
其他问题
我们可以根据客户要求查看原理图。
此致、
Sreenivasa