主题中讨论的其他器件: DP83869EVM、 DP83869
dp83869hm 的巨型帧是否支持100M 和1000M 介质转换器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
dp83869hm 的巨型帧是否支持100M 和1000M 介质转换器?
您好、先生、
我们遇到了大型帧问题。
DP83869HM 是在介质转换器(RJ45到光纤)中设计的。
我们使用 PC-A ping PC-B、如下所示:
PC-A <=>介质转换器1 <=>光纤电缆<=>介质转换器2 <=>PC-B
根据 TI 的建议、我们在 Erth 和 phy GND 之间添加了一个1M Ω 电阻器和一个4700pF 电容器。
巨型帧问题仍然存在。
随附的文件是原理图和寄存器值。
请帮助再次检查。
谢谢。
1107027300-PCBG-CV1-M4-4B24K-V0-GP2.pdf
您好、Ronald、
巨型帧应支持100M 和1G 速度。 我们将能够在本周星期三之前查看原理图并提供反馈。
现在、我们能否尝试一些回送测试来隔离问题的根源。 您可以尝试使用 PC-A 向介质转换器1生成数据包,并 使用外部回送尝试将介质转换器1的光纤输出回送至介质转换器1的光纤输入。 如果未观察到错误、我们可以得出结论、该数据路径是函数。 同样、我们可以在 Media Converter 2和 PC-B 之间执行外部回送 这将确认每个介质转换器的数据路径是否正常工作。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Ronald、
DP83869支持1G 和100M 速度的巨型帧。 在这两种设置之间、只更换了 SFP 连接器。 是否可以对100M 机箱使用1.25G SFP? 如果您在100M 案例中使用1.25G SFP、您仍然会看到故障吗?
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Ronald、
对于100M 情况、我们可能会尝试一些回送测试、以帮助识别导致问题的接口。 是否可以在 EVM1的光纤侧尝试外部环回? 这会将 TX 连接到 EVM1光纤侧的 RX、因此配置为 PC-A <-> EVM 1 <->PC-A 在这种情况下、PC-A 是否观察到错误?
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Ronald、
根据您的方框图、端到端通信看起来是在两台 PC 之间进行的。 我假设一台 PC 生成的数据包将被其他 PC 接收、反之亦然。 我的理解是、通过在两台 PC 之间执行环回测试、将从一台 PC 通过 一个 PHY 发送的巨型帧发送回自己、可以"模拟"这种情况。 是否可以按照我之前的帖子中所述尝试此实验?
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Ronald、
PC 必须具有发送和接收数据包的能力、如屏幕截图所示。 对于 EVM 1、您能否以 RX 端子连接到 EVM TX 端子的方式连接电缆、从而回送从 EVM1发送回 EVM 的数据包、以便将其发送回 PC A? PC 应该能够对发送和接收的数据包进行计数、然后您至少可以检查 EVM 1是否按预期工作。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
你(们)好,Nikhil
感谢您的建议、我们将尝试为平台 认证设置测试环境。
但我有一些问题希望得到你的答复。
1. 内部测试中的100Mbps 介质转换器模式的 MTU 大小有多大?
哪个寄存器可以观察启用的巨型帧功能?
100Mbps 媒体转换器模式的巨型帧问题实际上 会受到干扰、使用时会限制在100Mbps 上的1518字节。
如果 100Mbps 介质转换器模式想要支持高达9k 字节、需要 MAC?
但应用超过10k 字节帧时、1000Mbps 介质转换器不再具有可编程的吞吐量。
所以、我真的很困惑。
再次感谢您的评论。
Arthur
尊敬的 Arthur:
要回答您的问题:
MTU 指的是什么? 我不熟悉这个术语?
2.没有用于启用巨型帧功能的寄存器。 巨型帧支持将自动且始终启用。
3、我不是很关注这个问题。 100Mbps 的数据包间隙是 IEEE 定义的标准、同时支持大型帧。
您是否成功设置了任何回送测试?
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。