This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:介质转换器中的巨型帧

Guru**** 2929850 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037150/dp83869hm-jumbo-frame-in-media-converter

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVMDP83869

dp83869hm 的巨型帧是否支持100M 和1000M 介质转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们遇到了大型帧问题。
    DP83869HM 是在介质转换器(RJ45到光纤)中设计的。
    我们使用 PC-A ping PC-B、如下所示:
    PC-A <=>介质转换器1 <=>光纤电缆<=>介质转换器2 <=>PC-B

    根据 TI 的建议、我们在 Erth 和 phy GND 之间添加了一个1M Ω 电阻器和一个4700pF 电容器。
    巨型帧问题仍然存在。
    随附的文件是原理图和寄存器值。
    请帮助再次检查。

    谢谢。

    1107027300-PCBG-CV1-M4-4B24K-V0-GP2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    巨型帧应支持100M 和1G 速度。 我们将能够在本周星期三之前查看原理图并提供反馈。  

    现在、我们能否尝试一些回送测试来隔离问题的根源。 您可以尝试使用 PC-A 向介质转换器1生成数据包,并 使用外部回送尝试将介质转换器1的光纤输出回送至介质转换器1的光纤输入。 如果未观察到错误、我们可以得出结论、该数据路径是函数。 同样、我们可以在 Media Converter 2和 PC-B 之间执行外部回送 这将确认每个介质转换器的数据路径是否正常工作。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我使用2*DP83869EVM 进行 100M 和1G 速度的巨型帧测试。

    设置如下。
    100Mbps 媒体转换器:


    测试结果:巨型帧失败

    1G bps 介质转换器:


    测试结果:巨型帧通过

    您能否帮助确认 DP83869HM 是否支持100Mbps 速度的巨型帧?

    谢谢、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    DP83869支持1G 和100M 速度的巨型帧。 在这两种设置之间、只更换了 SFP 连接器。 是否可以对100M 机箱使用1.25G SFP? 如果您在100M 案例中使用1.25G SFP、您仍然会看到故障吗?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我在100m 外壳上使用1.25G SFP 光纤收发器、巨型帧测试仍然失败。

    测试结果:巨型帧失败

    对于100m 外壳上的巨型帧问题,您有什么建议吗?

    谢谢、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    对于100M 情况、我们可能会尝试一些回送测试、以帮助识别导致问题的接口。 是否可以在 EVM1的光纤侧尝试外部环回? 这会将 TX 连接到 EVM1光纤侧的 RX、因此配置为 PC-A <-> EVM 1 <->PC-A 在这种情况下、PC-A 是否观察到错误?

     

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    据我所知、需要两台 PC 来执行巨型帧测试。当我使用 PC 在没有任何连接的情况下 ping 其自己的 IP 时、它仍然能够 ping 通自身。因此、我认为回送测试对巨型帧测试没有帮助。我不确定我说的是不是正确的、 如果  有问题、请告诉我。

    谢谢、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    根据您的方框图、端到端通信看起来是在两台 PC 之间进行的。 我假设一台 PC 生成的数据包将被其他 PC 接收、反之亦然。 我的理解是、通过在两台 PC 之间执行环回测试、将从一台 PC 通过 一个 PHY 发送的巨型帧发送回自己、可以"模拟"这种情况。 是否可以按照我之前的帖子中所述尝试此实验?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

    我不知道如何使用一台 PC 执行带环回的巨型帧测试。 您是否推荐任何测试 工具?此外,当我在100m 外壳上进行巨型帧测试时,最大数据包只能设置为1970。如果数据包超过1970,则将失败。 正确吗?

    谢谢、

    Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    PC 必须具有发送和接收数据包的能力、如屏幕截图所示。 对于 EVM 1、您能否以 RX 端子连接到 EVM TX 端子的方式连接电缆、从而回送从 EVM1发送回 EVM 的数据包、以便将其发送回 PC A? PC 应该能够对发送和接收的数据包进行计数、然后您至少可以检查 EVM 1是否按预期工作。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Nikhil

    感谢您的建议、我们将尝试为平台 认证设置测试环境。

    但我有一些问题希望得到你的答复。

    1.  内部测试中的100Mbps 介质转换器模式的 MTU 大小有多大?

    哪个寄存器可以观察启用的巨型帧功能?

    100Mbps   媒体转换器模式的巨型帧问题实际上 会受到干扰、使用时会限制在100Mbps 上的1518字节。

      如果 100Mbps 介质转换器模式想要支持高达9k 字节、需要 MAC?

      但应用超过10k 字节帧时、1000Mbps 介质转换器不再具有可编程的吞吐量。

      所以、我真的很困惑。

    再次感谢您的评论。

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    要回答您的问题:

    MTU 指的是什么? 我不熟悉这个术语?

    2.没有用于启用巨型帧功能的寄存器。 巨型帧支持将自动且始终启用。

    3、我不是很关注这个问题。 100Mbps 的数据包间隙是 IEEE 定义的标准、同时支持大型帧。  

    您是否成功设置了任何回送测试?

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    您是否有更新?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    您是否有更新?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瑟罗

    您是否有更新? 如果不能、请关闭已解决的线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    遗憾的是、100M 介质转换器的巨型帧测试仍然失败、但我们的客户同意帧长度为1526字节。

    因此、我们可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    感谢您的回复。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur

    感谢您的回复。  

    此致、

    Sreenivasa