主题中讨论的其他器件: DP83620、 TIDA-00928
您好!
我正在 使用 1000BASE-SX SFP 收发器处理 DP83620-EVK。 但未观察到任何流量。
phy 配置为光纤模式(i.e:FX_EN):
- 如果我设置环回(MII)、则数据包被正确发送和接收(因此 phy 配置看起来是正确的)。
- 如果我使用光纤创建环回、则不会接收到任何内容。
我不确定 PHY 和收发器之间的兼容性。
100BASE-FX phy 能否与1000BASE-SX 收发器配合使用,或者 phy 和收发器基座是否必须匹配?
寄存器值:
[0x00] 0x2100
[0x01] 0x78c9
[0x02] 0x2000
[0x03] 0x101
[0x04] 0x0
[0x05] 0x4
[0x06] 0x3
[0x07] 0x0
[0x08] 0x14b
[0x09] 0x1
[0x0A] 0x21
[0x0B] 0x2
[0x0C] 0x0
[0x0D] 0x0
[0x0E] 0x0
[0x0F] 0x0
[0x10] 0x0
[0x11] 0x0
[0x12] 0x0
[0x13] 0x0
[0x14] 0x0
[0x15] 0x0
[0x16] 0x0
[0x17] 0x0
[0x18] 0x0
[0x19] 0x0
[0x1A] 0x0
[0x1b] 0x0
[0x1C] 0x0
[0x1D] 0x0
[0x1E] 0x0
[0x1f] 0x0
此致
Thibaut