This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620-EVK:DP83620-EVK:SFP 收发器兼容性

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620-EVK, DP83620, TIDA-00928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039271/dp83620-evk-dp83620-evk-sfp-transceiver-compatibility

器件型号:DP83620-EVK
主题中讨论的其他器件: DP83620TIDA-00928

您好!

 我正在 使用 1000BASE-SX SFP 收发器处理 DP83620-EVK。 但未观察到任何流量。

phy 配置为光纤模式(i.e:FX_EN):

  • 如果我设置环回(MII)、则数据包被正确发送和接收(因此 phy 配置看起来是正确的)。
  • 如果我使用光纤创建环回、则不会接收到任何内容。

我不确定 PHY 和收发器之间的兼容性。

100BASE-FX phy  能否与1000BASE-SX 收发器配合使用,或者 phy 和收发器基座是否必须匹配?

寄存器值:

[0x00]      0x2100    
[0x01]      0x78c9    
[0x02]      0x2000    
[0x03]      0x101    
[0x04]      0x0    
[0x05]      0x4    
[0x06]      0x3    
[0x07]      0x0    
[0x08]      0x14b    
[0x09]      0x1    
[0x0A]      0x21    
[0x0B]      0x2    
[0x0C]      0x0    
[0x0D]      0x0    
[0x0E]      0x0    
[0x0F]      0x0    
[0x10]      0x0    
[0x11]      0x0    
[0x12]      0x0    
[0x13]      0x0    
[0x14]      0x0    
[0x15]      0x0    
[0x16]      0x0    
[0x17]      0x0    
[0x18]      0x0    
[0x19]      0x0    
[0x1A]      0x0    
[0x1b]      0x0    
[0x1C]      0x0    
[0x1D]      0x0    
[0x1E]      0x0    
[0x1f]      0x0    

此致

Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaut:

    我们将研究您的问题、并将在下周初获得更多反馈。

     

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thibaut:

    对拖延表示歉意。 我相信收发器是不是支持特定标准的。 请参阅收发器数据表以了解这一点。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    感谢您的回答。

    我更改 SFP,现在我使用应该兼容的100BFXST。 不幸的是,它没有。 我观察到链路 LED 从未亮起。

    我尝试使用 BIST 来验证数据路径。 环路由光纤完成、我在  PHYCR 中设置 BIST_START 位、但  PHYCR  BIST_START 值始终为0、这意味 着未检测到接收流量。 我检查了 TD+ TD-Signals、但没有生成流量。

    接下来、我设置单向使能位 BMCR。 现在我看到了 TD+/-和 RD+/-上的流量、但  BIST_START 值仍然为0。
    我不明白 为什么接收 BIST 引擎不检测数据包流量。 你有什么想法吗?

    有关 DP83620数据表中推荐的100Mb/s 光纤对接口电路的另一个问题。 由于具有 MSA 标准的 SFP 在 TD 线路上已经有交流耦合电容器,是否可以移除 评估板上的电容器和电阻器?
    我这么做了、但 TX 和 RX 之间的信号振幅非常不同。 这是正常的吗?

    TX:

    黄色:TD+
    蓝色:  T-
    红色:   差动 TD+ TD6

    RX:

    黄色:Rd+
    蓝色:  Rd--
    红色:   差分 RD+ RD-

    此致、

    Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thibaut

    我们已经完成了光纤接口并在 TIDA-00928和 TIDA-0049上进行了测试。 请检查这是否有帮助。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、

    感谢您的回答。

    经过多次测试后、它可以正常工作。 有两个问题:

    -信号检测电平相反。 它是 DP83620上的信号检测、但 SFP 收发器的信号丢失。

    更正后、我们能够发送流量、但无法接收。

    - RD+/-信号电平变为高电平。 我们返回到建议的100 Mb/s 光纤对接口电路
    ( Ω 图9-2)我们在 RD+和 RD-之间添加了一个100 μ m 电阻、正如 MSA 文档中提到的那样。

    之后、我们能够接收流量。


    此致、

    Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thibaut

    很高兴听到通信正常。

    您是否使用了 SFP 模块 ? 是否有您可以共享的器件型号。

    我假设您使用 MII 接口根据环回测试将设备连接到主机?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thibaut

    您对我有什么更新吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    很抱歉我迟到了。

    我们使用 SFP100BFXST、您可以在 https://www.startech.com/en-us/networking-io/sfp100bfxst 上找到该说明

    正确的是、DP83620使用 MII 接口与 STM32连接

    此致、

    Thibaut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!  

    感谢您的意见。 如果您没有其他问题、我将关闭该主题。

    如果可能、请按"已解决"按钮。

    此致、

    Sreenivasa