Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, BQ25170
主题中讨论的其他器件: BQ25170
您好!
我已经根据 BQ25170DSGR 设计了电池充电器、希望在 CC-CV 模式下为电池充电、电流限制为40mA、电压限制为4.1V。
与外部设备的接口是 USB-C 预计 USB-C 在 充电器中的 BQ25170DSGR 芯片的 VBUS 线路上提供5V 直流电压。
我的充电器如何与任何5V-3A USB-C 充电器一起工作? 我是否必须使用 TUSB320作为 USB-C 端口和 BQ25170DSGR 芯片之间的接口? 我是否必须包含电源协商? 在这种情况下、是否有一个示例实现可帮助我? 我能否简单地与外部充电器通信、仅通过在 CC1和 CC2线路上添加上拉或下拉电阻器、在 VBUS 线路上施加5V 直流电压。
谢谢