This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:基于 TUSB320的 USB-C 充电器设计

Guru**** 2767625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158247/tusb320-usb-c-charger-design-based-on-tusb320

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: BQ25170

您好!  

我已经根据 BQ25170DSGR 设计了电池充电器、希望在 CC-CV 模式下为电池充电、电流限制为40mA、电压限制为4.1V。  

与外部设备的接口是 USB-C 预计 USB-C 在 充电器中的 BQ25170DSGR 芯片的 VBUS 线路上提供5V 直流电压。  

我的充电器如何与任何5V-3A USB-C 充电器一起工作? 我是否必须使用 TUSB320作为 USB-C 端口和 BQ25170DSGR 芯片之间的接口? 我是否必须包含电源协商? 在这种情况下、是否有一个示例实现可帮助我? 我能否简单地与外部充电器通信、仅通过在 CC1和 CC2线路上添加上拉或下拉电阻器、在 VBUS 线路上施加5V 直流电压。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 CC 端口、您确实需要 CC 控制器或 PD 控制器来进行大量 CC 通信。 它将决定 DFP、UFP 或 URP 模式、何时打开 Vbus 以及什么是电流模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、  

    没有数据通信、或者更好的说法是我不需要通过数据线路传输任何数据。 我的充电器是 UFP 灌电流 USB 2.0、只需在总线上使用5V 直流电(电流< 50mA)作为其电源。  

    那么、对于这样的简单设计、我仍然需要使用  TUSB320等 USB-C 控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使没有 USB 数据、仍然需要像 TUSB320这样的 cc 控制器配置为 UFP。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 USB-C 充电器、可以提供5V 至2A 或9V 至1.67A、如其正文中所述。 当我将其连接到我的系统时、它会在 VBUS 线路上提供5V 电压、而无需使用 USB-C 控制器或将任何其他引脚(如 D+/D-和 CC1/CC2)连接到任何其他引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们不使用控制器、它是否不符合 USB-C 标准?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以从 USB-C 充电器获得5V 电压,则可能不需要 CC 控制器。

    您能绘制方框图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它非常简单。 我从 USB-C 上的 VBUS 获取5V 电压、为 BQ25170供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能 USB-C 充电器是 DFP 、Vbus 始终处于输出状态。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。 那么、如果我将上面的 BQ25170充电器设计连接到可以承担 DRP 角色的 USB-C 器件、那么 该器件 可能无法在总线上施加5V 电压、因为我的 BQ 充电器上没有 USB-C 控制器?  

    我正在尝试在我的设计中使用 USB-C 控制 器、并查看是否使用了 USB-C 器件、我可以将 BQ 充电器连接到哪种类型的 USB-C 器件来从其获取5V 电源。  

    希望解释得好。 如果这与本论坛无关,我希望您能向我介绍这一点的相关之处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 连接了 BQ25170充电器 DRP、DRP 应发送5V 直至 成功配置为 DFP。 由于没有 CC 通信、DRP 将保持在 DRP 模式、并且从不向外发送5V 电压。

    因此您确实需要 CC 控制器。

    此致

    Brian