This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:TC1 PHY 连接到 TC10 PHY

Guru**** 1934100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039319/dp83tc811r-q1-tc1-phy-connect-to-tc10-phy

器件型号:DP83TC811R-Q1

大家好、

如果将一个 TC1 PHY 与另一个 TC10 PHY 连接、TC10 PHY 是否仍能正常工作以符合 TC10标准?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    我们将研究您的问题、并将在下周初获得更多反馈。

     

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    期待您的反馈。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    对拖延表示歉意。 TC1是指针对100Mbps 通信的开放联盟合规性标准。 TC10是一个较小的标准、指特定的睡眠/唤醒模式功能。 任何 TC1 PHY 都可以与另一个符合 TC1标准的 PHY 通信。 但是、两个 PHY 必须支持 TC10才能使用 TC10功能。

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    TC1 PHY 连接到 TC10 PHY、正常 收发器功能良好、但我们不建议 PHY 对在低功耗模式下工作、对吧?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johnny、

    正确。

    此致、

    Sreenivasa

x 出现错误。请重试或与管理员联系。