This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
如果将一个 TC1 PHY 与另一个 TC10 PHY 连接、TC10 PHY 是否仍能正常工作以符合 TC10标准?
谢谢。
Johnny
您好、Johnny、
我们将研究您的问题、并将在下周初获得更多反馈。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Johnny、
对拖延表示歉意。 TC1是指针对100Mbps 通信的开放联盟合规性标准。 TC10是一个较小的标准、指特定的睡眠/唤醒模式功能。 任何 TC1 PHY 都可以与另一个符合 TC1标准的 PHY 通信。 但是、两个 PHY 必须支持 TC10才能使用 TC10功能。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。
您好、Nikhil、
TC1 PHY 连接到 TC10 PHY、正常 收发器功能良好、但我们不建议 PHY 对在低功耗模式下工作、对吧?
谢谢。
Johnny
您好、Johnny、
正确。
此致、
Sreenivasa