主题中讨论的其他器件:TSER953、
我有一个带有 TSER953的定制板和一个摄像头传感器。 当我将其连接到解串器板(已经尝试过 EVM 和带有 TDES954的定制板)时、我会得到一个快速切入和切出的导通信号(10s 的 ns -平均频率约为6.6MHz)。 锁定信号稳定。
有关设置的更多详细信息:
-通过大约3英尺(不长)的 STP 电缆连接
自定义解串器板已经过另一个自定义串行器板的测试,在那里工作正常,因此这是一个(某种程度上)值得信赖的实体
-我尝试过多种接地方案,并将两侧都转换为同轴电缆,但没有结果
-由于 IP 原因无法共享原理图、但如果需要、很乐意在私人消息中共享原理图
这是以前见过的吗? 我可以尝试哪些调试步骤来了解发生这种情况的原因?