This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:V3Link:传入和传出时经过切换

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039074/tdes954-v3link-pass-toggling-in-and-out

器件型号:TDES954
主题中讨论的其他器件:TSER953

我有一个带有 TSER953的定制板和一个摄像头传感器。  当我将其连接到解串器板(已经尝试过 EVM 和带有 TDES954的定制板)时、我会得到一个快速切入和切出的导通信号(10s 的 ns -平均频率约为6.6MHz)。  锁定信号稳定。  

有关设置的更多详细信息:

-通过大约3英尺(不长)的 STP 电缆连接

自定义解串器板已经过另一个自定义串行器板的测试,在那里工作正常,因此这是一个(某种程度上)值得信赖的实体

-我尝试过多种接地方案,并将两侧都转换为同轴电缆,但没有结果

-由于 IP 原因无法共享原理图、但如果需要、很乐意在私人消息中共享原理图

这是以前见过的吗?  我可以尝试哪些调试步骤来了解发生这种情况的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果需要、我们可以查看原理图、但我认为我们可以先尝试一些其他东西。  通过链路发送的视频数据是什么?  TESER953是否已连接到图像传感器或您是否正在使用 PATGEN?

    我认为寄存器转储也很有用。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Nick。  TSER953连接到 OV2740图像传感器,因此我们不使用 PATGEN,我的印象是,我们需要在图像传感器连接变为相关状态之前获得稳定的通过/锁定信号--这不是真的吗?   

    我似乎无法在此处附加.NRD、那么您能否给我发送一封电子邮件给我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    锁定信号只是意味着解串器可以与串行器通信、但导通信号具有一些可在寄存器0x7D 中设置的附加条件。  您能否读回寄存器0x4D、0x4E 和0x7D。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 这就是我得到的:

    0x4D = 0x7

    0x4E =读取0xCD 和0xC9、但大部分时间为0xCD

    0x7D = 0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x4D 有时也读取0x17

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    似乎链接上出现了一些错误、这可能是问题的一部分。  您是否能够运行映射脚本以测试链接的质量?

    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我能够运行,但看起来并不是很好--基本上每个 EQ / SP 组合都是红色的。  什么可能会导致类似的情况?  我已经对我的连接进行了三次检查、对我来说一切都是可以的。  FPD 链路 通过<= 1英尺的同轴电缆运行、根本不长。  还有其他需要检查的东西吗?

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    有时、与较长的电缆相比、非常短的电缆实际上会产生更糟糕的回波损耗、这可能会导致问题。  是否可以评估整个通道的回波损耗和插入损耗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    以下 其中一根同轴电缆的 FC、2 x FC 和3 x FC 插入损耗以及 FC、2 x FC 和3 x FC (按顺序)的回波损耗。   

     

    但是、我尝试了 多根不同长度的同轴电缆、它们都在相同的6.5MHz 至6.6MHz 频率下导致通道线路上出现相同的振荡、因此对我来说、感觉可能会有与 电缆无关的东西...?

    谢谢、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    您可以共享寄存器吗?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    事实证明、我获得的原理图与使用的 BOM 不匹配、因此模式和 IDX 的电阻值在纸上看起来不错、但我们都在电路板上。  修复后、我现在具有一致的导通和锁定信号。  仍在尝试确定正确的配置、但至少解决了这个问题。

    谢谢、

    Luis