This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:配置引脚采样时序

Guru**** 2779385 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1036481/tusb1002-config-pins-sampling-timing

器件型号:TUSB1002

请解释 CANGIG 引脚内部上拉/下拉的行为以及这些引脚采样的时序。

数据表中的以下语句似乎意味着当 EN 引脚为低电平时、CONFIG 引脚上的内部拉电阻将处于活动状态、并且在 EN 转换为低电平后会禁用这些引脚

为了节省功耗,TUSB1002 在 EN 上升沿对4电平引脚的状态进行采样后禁用4电平输入的内部上拉/下拉电阻器。   在 EN 引脚 从低电平转换为高电平之前、任何四电平输入引脚的状态变化都不会应用于 USB1002。

但是、这不是我在电路板上看到的结果。 打开电源后、在 CFG 引脚悬空的情况下、即使这些引脚处于 F 和 R 状态、我也会测量这些引脚上的零伏电压。

我在示波器上看到的是、在 EN 上升沿之后、拉动看起来大约为10uS、然后在大约470uS 之后关闭。

我在 DS 中没有看到任何东西暗示内部拉电阻几乎总是关闭的事实,当 EN 变为高电平时,内部拉电阻器被打开,被采样,然后关闭。  

为了使事情更加混乱、数据表中的图2表明、在 EN 变为高电平后、CFG_HD = 500us 时、CFG 引脚值需要保持稳定。 但芯片本身会在不到500us 的时间内关闭内部拉电流。 tcfg_HD 的含义可能 不同于"在时钟之后保留输入上的数据以实现保持时间"?

这些 CFG 引脚何时精确采样? 当  EN 变为高电平时、很明显拉电流甚至不打开时、我无法看到如何在 EN 的上升沿对其进行采样。

下面的波形是否与我在正常运行中应该看到的波形类似?

绿色轨迹线= EN

洋红色、青色迹线= CFG 引脚(一个处于 F 状态、另一个处于 R 状态)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当 EN 引脚 为高电平而非低电平时、CONFIG 引脚上的内部拉电阻器将处于活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但这完全没有回答我的问题。

    数据表说明了这些值是在 EN 的上升沿进行采样的。 您会说、EN 信号变为高电平后、拉电流会被激活。 这意味着在拉电流被激活前对 CFG 引脚的状态进行采样。  

    请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论 EN 为低电平或高电平、PU/PD 始终存在或处于活动状态。 但实际值(1、0、R、F)取决于内部 PU/PD 和外部电阻器。 当 EN 为低电平时,实际值为 unknow,但当 EN 从低电平变为高电平时,将对实际值进行采样。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EN 变为高电平后、PU/PD 在超过500us 的时间内不存在/未激活。

    在我发送的2个示波器屏幕截图中可以清楚地看到、CFG 引脚上的电压仅在500us 内变为其 R/F 状态。

    外部配置电阻器始终在电路板上的物理位置。 因此、这些电压的产生和产生的唯一原因是内部 PU/PD 断开。

    这是示波器屏幕截图。

    绿色轨迹线= EN 引脚

    洋红色、青色迹线= CFG 引脚(一个处于 F 状态、另一个处于 R 状态)

    请解释这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、可以在 EN 斜升期间对 CFG 值进行采样、并且在采样后断开 PD/PU。 让我检查一下设计。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 PD/PU 仅在 EN 变为高电平后约2us 开通。 请参阅下面的上述示波器图的详细信息。

    EN 变为高电平后、必须有某种类型的内部状态机开始运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些事情似乎并不正确。

    当我更改 VOD 时、我看不到输出振幅有任何变化。  

    我在 CFG 引脚上有模拟开关、用于连接0/1/R/F 相应的电阻器。 您可以看到电压正确...请参阅下面的原理图。

    我发送的2个波形是我更改设置的方式:将模拟开关设置为将适当的电阻器连接到 CFG、然后对 EN 进行脉冲以加载新配置。  我完成了所有16种可能的设置、输出根本不会改变。

    因此、其他东西一定不能正确读取这些值、因为这样做不起作用。  恐怕数据表中的信息不完整。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中提到过、采样后 PU/PD 被禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CFG 只需更改整个信号范围。 实际输出幅值仍然取决于输入信号 幅值 。 您还需要更改输入信号 振幅 ,以查看输出 振幅的变化 。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正如我在最初的帖子中提到的、我看到它确实提到了...但同时、它也提到了引脚在 EN 的上升沿进行采样

    我的观点是、在 EN 的上升沿、这些 PU/PD 似乎尚未启用...

    因此、问题是:当 PU/PD 尚未启用时、如何在 EN 的上升沿对其进行采样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否重新获取包括 VCC、EN 和 CFG 在内的波形? 并进行缩放

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC 稳定。

    我已经发送了2个波形来显示 EN、CFG1和 CFG2电压。 一个放大了 EN 上升、另一个放大了较大(数百 us)的图像。

    我不确定我能发送的内容是否超出这2个。 又来了。

    绿色= EN

    品红色和青色= CFG 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将展示它的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至消息