This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 内部功率 MOSFET 在4.8A 时损坏

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039123/tps65987d-tps65987d-internal-power-mosfet-damaged-at-4-8a

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他部件:TPS55288TPS65987EVMTPS65988

尊敬的先生:

我遇到了 TPS65987D 内部功率 MOSFET 在负载约为4.8A、20V 时损坏的问题。 我的设计主要以 TPS65987EVM 为基准、而 TPS55288用作降压/升压转换器、通过 I2C 连接到 TPS65987D。 此外、仅为 DFP 配置启用 PP_HV2电源路径。 请参阅以下原理图。 USB 负载插入后、会广播5V、9V、15V 和20V PDO。 TPS55288的输入电压为25.2V。

 

在调试过程中、使用了 E-mark 电缆并选择了 PDO 20V 5A。 开始时、USB 负载开始首先加载3A、负载电流缓慢增加。 直到达到4.8A、输出电压下降、负载电流变为零。

 

我发现 TPS65987D 的内部 MOSFET 已经损坏。 此外,CC1和 CC2再也无法与负载通信。 但是、它与 TPS55288的 I2C 通信仍然可以使用。 TPS65987D 的 LDO_3V3、LDO_1V8同样有效。

 

为什么内部 MOSFET 在4.8A 电流下烧毁? 硬件设计是否需要更改为5A 的双电源模式配置? 出现此问题后、TPS55288器件似乎工作正常。

 

为什么之后 CC1和 CC2无法通信? 实际上、除了通信之外、在这个问题之后、当 CC 引脚连接到 USB 负载时、它仍然可以下拉至1.6V。

 

问题是否与电子标记电缆有关? 但是、在我的设计中、已经为 VCONN 的 pp_CABLE 引脚提供了5V 电源。 还是布局问题?

 

请帮我提供一些提示。

谢谢!

此致!

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    您的描述不清楚 TPS65987D 的电源路径是否已损坏、或者是否只是关闭、这可能有多种原因。

    第一: 如果您重复测试、该部件是否重新连接并协商您的目标合同?

    如果确实如此、请让您检查 TPS55288的设置、并确保在其内部电流限制中将其配置为支持5A。  如果降压/升压电流限制设置得太低、则说明的行为是合理的。  您将需要更新降压/升压的电流限制、以匹配您的 PDO 合同。

    如果这两个都不是真的、那么请告诉我、我们可以进一步调试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:

    感谢您的回复! 出现问题后、我尝试使用相同的 PCBA 重复测试。 在我的设置中、连接 USB 负载后、TPS65987D 将 I2C 信号发送到 TPS55288以输出5V 电压。 遗憾的是、我看到 TPS55288在接收到来自 TPS65987D 的 I2C 信号后、可以在其输出端正确输出5V 电压。 但是、TPS65987D 的 VBUS2上没有5V 输出。 此外、USB 负载未从 CC 引脚接收到任何 PDO。 下面随附了我的 TPS65987D 项目设置 、请先查看任何错误。 感谢您的快速支持!!

    e2e.ti.com/.../TPS65987DDH_5F00_20V_5F00_5A_2800_8_2D00_Sept_2D00_2021_2900_.pjt

    此致!

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我已经检查了您的项目、但我没有看到任何问题。  在连接 Type C UFP 之前、您是否能够确认控制 TPS55288并将其设置为5V 的 I2C 事件发生?  这是我在调试时要处理的第一步。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    让我再次进行测试,尽快再次确认你的问题。 谢谢!

    此致!

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将保持打开状态、直至听到您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    抱歉、我无法使用损坏的 PCBA 重新检查 I2C。 我记得 、当 TPS65987D 启动时、它将5V 设置传递给 TPS55288、但 TPS55288输出未启用。 在 TPS65987D 检测到已连接电缆(注意:在调试过程中使用了 E-mark 电缆)之前、TPS65987D 已请求 TPS55288启用其5V 输出。

    此致!

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    需要在 POR 为5V 时启用 TPS65988。  当您让功能板再次工作时、这将解决您的连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    很抱歉我迟到了。 我将在 POR 上设置输出5V 以进行调试测试。 然而,新的《巴达协定》将在几天后抵达。 在我对新 PCBA 进行测试后、我将告诉您结果。 感谢你的帮助!

    此致!

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助