Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB960-Q1EVM, USB2ANY
主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
您好!
我一直在尝试使用 ALP 裕度分析工具来验证 我们的 DS90UB960设计、但我遇到了一些问题。 我的设置由我们的 ECU 组成、其中包括 视频链接另一部分上的 DS90UB960和 DS90UB953EVM。 我通过 USB 直接连接 到 DS90UB953EVM、并 通过反向通道连接到 DS90UB960。 似乎连接正常、因为我可以在 ALP 上检测 SER 和 DES。
我使用端口0进行裕度分析、但我始终在所有 EQ/SP 位置获得红色结果。

此外、当我执行裕度分析测试时、我会在链路上丢失通信、直到我重新启动电路板。
我还尝试使用具有相同结果的 DS90UB960-Q1EVM (同时使用两个 EVM)。
我完成的最后一项测试是更改同轴电缆。 结果相同。
您是否对正在发生的情况有任何看法? 可能是配置问题?
提前感谢您。