This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:ALP 裕度分析

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB960-Q1EVM, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039784/ds90ub960-q1-alp-margin-analysis

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

我一直在尝试使用 ALP 裕度分析工具来验证 我们的 DS90UB960设计、但我遇到了一些问题。 我的设置由我们的 ECU 组成、其中包括 视频链接另一部分上的 DS90UB960和 DS90UB953EVM。 我通过 USB 直接连接 到 DS90UB953EVM、并 通过反向通道连接到 DS90UB960。 似乎连接正常、因为我可以在 ALP 上检测 SER 和 DES。

我使用端口0进行裕度分析、但我始终在所有 EQ/SP 位置获得红色结果。

此外、当我执行裕度分析测试时、我会在链路上丢失通信、直到我重新启动电路板。

我还尝试使用具有相同结果的 DS90UB960-Q1EVM (同时使用两个 EVM)。  

我完成的最后一项测试是更改同轴电缆。 结果相同。

您是否对正在发生的情况有任何看法? 可能是配置问题?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    感谢您提供屏幕截图。

    我假设您使用外部 usb2any 软件狗连接到您的960设计。 对吗?

    在您的定制960设计中 、您是否有用作960 i2c 主器件的 MCU? 如果是、您能否断开 MCU 与 I2C 总线的连接? 当运行裕度分析时、最好没有其他 i2c 主器件执行初始化。  

    当您仅使用960EVM 和953EVM 时、请共享信息选项卡。 您能否再次检查是否在正确的端口上运行裕度分析? 此外、在使用 EVM 时、您不需要外部 usb2any。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishy、

    我没有使用外部 usb2any 软件狗连接到 OUT 设计。 我通过 USB 连接953 EVM、然后如果我更改 ALP 上的 DE 器件、我可以连接到960、我假设连接通过 FPDLINK 反向通道稳定。 这是否是 失败的原因? 如果配置了 FPDLINK 裕度测试并且无法正确读取结果、则可能会丢失与960的连接?

    在我们的定制设计中、我们有一个 I2C 主设备来执行此初始化过程。 我将尝试断开此 I2C 以避免主器件配置。 如果未配置 DES、  

    960EVM 和953EVM 的相关信息。 我终于通过了测试。 问题与同轴电缆有关。

    感谢您的支持

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    >>> 我没有使用外部 usb2any 软件狗连接到 OUT 设计。 我通过 USB 连接953 EVM、然后如果我更改 ALP 上的 DE 器件、我可以连接到960、我假设连接通过 FPDLINK 反向通道稳定。 这是否是 失败的原因? 如果配置了 FPDLINK 裕度测试并且无法正确读取结果、则可能会丢失与960的连接?

    我不确定这种连接有多可靠。 直接尝试替代方法是将 SDA、SCL 和 GND 引脚(953 EVM 的 J6)直接连接到您的定制板960的 I2C 总线和 GND。 然后重新启动 ALP 和960配置文件。 检查960寄存器窗口是否正常工作、并在"Scripting"选项卡中验证您是否可以从寄存器0x0正确读取953从 ID (只需执行"board.ReadI2C (953i2cSlaveAlias、0x0)")。 然后尝试裕度分析。

    谢谢、

    Vishy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Vishy、这样我就能够在我们的定制设计上启动地图。 仍在进行调试以获得更好的性能、但看起来很有希望。