Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83822I, DP83TD510E
主题中讨论的其他器件: DP83822I、 DP83TD510E
您好!
这是我的问题:我无法在2块双绞线(工作台上长20cm)连接的 DP83TC811EVM 板和2块 DP83TC811EVM 板的 RJ45上插入的2块 Sunset MTT (以太网控制器/分析仪-数据通信测试仪- Sunrise Telecom)之间进行任何通信。 请参阅随附的图片。
使用这2块板和 ETH 分析仪时,此配置是否正确?
您能否为我提供一个图表(大多数使用的应用 程序)和应用手册? 如何将这2块板连接在一起、以便与 RJ45上插入的2台 PC 建立通信? 目标是在我的项目中使用2块 DP83TC811EVM 板(两侧+ PC (Eth))将 ETH 电缆替换为现有双绞线、这是可行的吗?
该20cm 双绞线是否需要100欧姆阻抗电阻器?
2个 DP83TC811EVM 电路板配置采用外部电源、均为指南 SNLU231中的默认值。 电路板 LED 指示灯的电源打开、RJ45指示灯在插入 RJ45分析仪时亮起。 分析仪未收到任何信息(零)。 当2个 RJ45链路在简单的 ETH 交换机上直接相互连接时、分析仪上的 RX/TX 正确(100Mbps)。
是否有任何软件配置需要以这种方式使用这些主板进行修改?
非常感谢
极好的